MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Neutralitatea carbonului

Produse și soluții pentru o gamă largă de activități de mediu

13.02.20243 minute de citit

Mitsubishi Electric produce echipamente și software care au un impact direct asupra siguranței climatice a Pământului. Aceste dispozitive fac posibilă reducerea cererii de energie electrică, optimizarea gestionării proceselor de producție pentru a economisi energie și menținerea unor clădiri industriale, de birouri și rezidențiale fără emisii. Iată câteva exemple de produse și soluții ale noastre pentru activități de mediu de mare amploare. Fotografie: Getty Images

Soluții pentru clădiri

Aparate de aer condiționat pentru camere

Fabricat de Mitsubishi Electric, aparatul de aer condiționat de cameră din seria Kirigamine FZ a fost echipat în soluția "Move Eye mirAI", care analizează performanța locuinței pe baza datelor din seriile temporale ale temperaturii camerei prin intermediul tehnologiei AI și anticipează viitoare schimbările ale temperaturii efective.

Senzor pentru pompa de căldură

Senzorul 3D iSee este o altă soluție unică, care monitorizează constant spațiul din camera în care este instalată pompa de căldură Mitsubishi Electric. Dispozitivul recunoaște dacă există persoane în spațiu și, în caz afirmativ, determină unde se află acestea, iar apoi reglează fluxul de aer pentru a oferi un confort maxim, utilizând în același timp cea mai mică cantitate posibilă de energie.

Soluții pentru industrie

Convertizorul de Frecvență FR-F800

Puterea consumată de o sarcină cu cuplu variabil, cum ar fi ventilatoarele, pompele și suflantele, este proporțională cu cubul vitezei de rotație a acesteia. Ajustarea volumului de aer prin controlul vitezei de rotație a invertorului poate duce la economii de energie.

Servoamplificator cu mai multe axe

Sunt disponibile servoamplificatoare cu 2 și 3 axe pentru operarea a două și, respectiv, trei servomotoare. Aceste servoamplificatoare permit economisirea energiei, mașină compactă la un cost mai mic. Diferite tipuri de servomotoare, inclusiv servomotoare rotative, servomotoare liniare și motoare cu acționare directă, sunt combinate în mod liber, atâta timp cât servomotoarele sunt compatibile cu servoamplificatorul.

Software EcoAdviser

Acest software identifică și cuantifică pierderile de energie pe baza analizei AI și a celor cinci puncte de focalizare ale Mitsubishi Electric. Factorii care se corelează îndeaproape cu pierderile de energie, cum ar fi data și ora, echipamentul și așa mai departe, sunt prioritizați în ceea ce privește potențialul de reducere a pierderilor prin intermediul contramăsurilor recomandate. De asemenea, sunt clarificate punctele cheie pentru a asigura măsuri eficiente de economisire a energiei. Diagnosticarea factorilor se îmbunătățește în mod constant pe măsură ce AI învață condițiile și rezultatele în curs de desfășurare.

Server de colectare a datelor EcoWebServer III

Cu aplicații încorporate axate pe economisirea energiei (inclusiv funcții grafice), este posibil să se contribuie la măsurile de economisire a energiei în instalații. Prin funcțiile serverului HTTP, datele colectate sunt transmise prin Ethernet pe Intranet, astfel încât oricine din rețea poate verifica și înțelege utilizarea energiei în timp real.

Pentru un mâine mai verde - aflați mai multe despre serverul de colectare a datelor de economisire a energiei EcoWebServer.


Articole similare


Subiecte

Neutralitatea carbonului