Există multe modalități prin care companiile pot aborda provocările legate de incertitudinea perioadei post-COVID și pot sprijini continuitatea aprovizionării. Una dintre cele mai interesante metode este schimbarea rapidă a liniei de producție, care este considerată a fi un element cu adevărat revoluționar pentru producătorii de procese în economia competitivă (și imprevizibilă) de astăzi.
În ce constă schimbarea rapidă a liniei de producție?
- Aceasta se referă la capacitatea unei companii de a-și schimba rapid linia de producție, de a trece de la un produs la altul și de a permite realizarea unor serii de producție rentabile de volum redus și de a produce la cerere produse personalizate în locațiile pe care le alege.
- Este un răspuns direct la așteptările în continuă și rapidă schimbare ale consumatorilor în ceea ce privește produsele diverse și inovatoare.
- Schimbarea rapidă este o componentă importantă a producției simplificate, deoarece timpul petrecut pentru resetarea liniei de producție este timp pierdut.
- Reducerea timpilor de pregătire a mașinilor permite producția de loturi mici și scade timpul de execuție (perioada de timp dintre momentul în care se plasează comanda de cumpărare a unui cumpărător și momentul în care producătorul finalizează comanda).
- Schimbarea este o condiție prealabilă esențială pentru creșterea flexibilității, reducerea timpului de execuție și o producție receptivă.
- Este legată de metoda Single Minute Exchange of Die (SMED), care garantează un flux continuu al produsului fără pierderi de performanță
Cea mai mare provocare în acest sens este cum să reducem considerabil timpul de schimbare a matriței. Companiile orientate spre viitor caută modalități de a accelera procesul de schimbare a liniei de producție și de a elimina toate erorile operaționale care rezultă din setarea manuală a numeroși parametri. În cazul în care se poate realiza o conversie instantanee, rezultă o soluție extrem de flexibilă, care permite economii semnificative de timp și bani.
Ca întotdeauna, soluțiile tehnologice moderne sunt esențiale pentru a obține un avantaj competitiv în acest domeniu.