MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Supply chain

Va avea tehnologia de imprimare 3D un impact asupra lanțurilor de aprovizionare globale?

09.11.20233 minute de citit

Imprimarea 3D este una dintre tehnologiile de producție cu cea mai rapidă creștere. Termenul de "imprimare" este utilizat deoarece obiectele sunt create pe baza unui model digital, fără a utiliza utilaje sau unelte suplimentare. Asocierea acestei tehnologii cu capacitățile imprimării tradi-ționale oferă o oportunitate uimitoare pentru industrie.

Aceasta permite producerea de piese de înaltă calitate, scurtează lanțul de aprovizionare și, deoarece nu este nevoie să se expedieze piese între antreprenor și uzina de asamblare, accelerează producția. La fel ca și utilizarea unui fișier text al cărui conținut poate fi tipărit oriunde în lume, imprimarea 3D ne scutește de necesitatea corespondenței tradiționale.

Viziunea

Să presupunem că avem nevoie de piese fabricate din plastic, așa că le comandăm de la contractorul nostru. Acesta le proiectează, selectează tehnologia de fabricație, produce piesele finite, efectuează verificările de control al calității, le împachetează și trimite transportul. Între timp, noi îl așteptăm pentru a ne putea continua munca. Cum s-ar putea termina povestea acestui transport? S-ar putea să ajungă la timp, dar, din nou, cine știe? - s-ar putea să ajungă cu întârziere. S-ar putea, de asemenea, să se piardă sau să se deterioreze pe drum. Întregul dumneavoastră proces de producție se oprește din cauza absenței unei singure piese.


Acum să analizăm scenariul alternativ. Antreprenorul nostru proiectează o piesă, testează modelul pregătit și îl trimite sub formă de fișier la un centru de imprimare dintr-un oraș din apropiere. Antreprenorul poate avea mai multe astfel de centre autorizate în diferite țări. De asemenea, poate utiliza imprimante 3D independente care deservesc mai mulți clienți. Imprimantele sunt versatile și este nevoie de puțin timp pentru a le schimba, de exemplu, de la producerea de carcase pentru laptopuri la fabricarea de piese externe pentru casele de marcat.

Metoda tradițională ar necesita realizarea unei matrițe, pregătirea mașinilor de turnare prin injecție și a accesoriilor. Este imposibil să o faci rapid, ieftin și în mai multe locații în același timp. Imprimarea 3D rezolvă această problemă. Mai mult, diferențele dintre costul de producție al unei singure unități și al unei serii întregi de unități sunt neglijabile. Astfel, imprimarea 3D poate fi benefică nu numai pentru atelierul de asamblare, ci și pentru un atelier de service care are nevoie de o singură piesă de schimb.


Realitatea
Multe aspecte ale tehnologiei de imprimare 3D evoluează rapid. Numărul de materiale pe care se poate imprima este în creștere. Inițial, acestea erau doar câteva materiale plastice, dar astăzi sortimentul de filamente este extins. Este posibilă imprimarea pe aliaje metalice. Există cercetări în curs de desfășurare în ceea ce privește imprimarea din materiale biologice, cum ar fi țesuturile.

În mod special, precizia imprimării este suficient de mare și calitatea obiectului finalizat acceptabilă fără prelucrări suplimentare, în afară de simpla îndepărtare a materialului în exces de la baza imprimării.

Producătorii au obținut rezultate similare pentru prima dată după introducerea mașinilor-unelte cu comandă numerică pe calculator (CNC). Și în acest caz, cel mai important lucru a fost un model digital al piesei de prelucrat. Astăzi, puteți găsi multe astfel de modele disponibile gratuit pe internet. Printre acestea se numără pixuri, unelte mici, jucării, și multe altele. Diferența constă în faptul că mașinile-unelte CNC necesită pregătire, setarea uneltelor corespunzătoare și supravegherea procesului de prelucrare. Imprimantele 3D sunt mult mai simple și mai versatile din acest punct de vedere.


Întrebări importante

Având în vedere dezvoltarea tehnologiei de imprimare 3D, aceasta s-ar putea dovedi benefică în multe feluri, după cum reiese din următoarele întrebări:

  • Cum pot fi produse piese personalizate la costuri optime?
  • Cum se raportează acest lucru la producția de masă?
  • Cum se poate preveni creșterea vertiginoasă a costurilor de fabricație și de depozitare a pieselor de schimb?
  • Cum se poate accelera dezvoltarea produselor și crearea de prototipuri pentru a rămâne competitiv?
  • În ce mod vă puteți imagina produse complet noi, dincolo de scule sau modele de ceară?

      Photo: Getty Images


      Articole similare


      Subiecte

      Supply chain