MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Servomotoare

Cum să asigurăm siguranța în sistemele de acționare?

19.08.20255 minute de citit

Siguranța mașinilor înseamnă mai mult decât o bifă pe o listă de verificare. Este despre o protecție reală pentru oameni, echipamente și întregul proces de producție. Așadar, cum putem aborda acest subiect într-un mod modern și eficient?

Siguranța este un proces – nu doar o funcție

Funcții precum STO, SS1 sau SLS sunt fundamentele sistemelor de siguranță. Rolul lor este să reacționeze atunci când ceva nu merge bine. Dar un mediu de producție cu adevărat sigur începe mult mai devreme – cu analiza riscurilor, proiectare inteligentă și anticiparea pericolelor potențiale.

Un exemplu? O mașină de feliat carne cu o construcție deschisă – cale directă către răni grave dacă nu sunt implementate măsuri de protecție adecvate. Evaluarea riscurilor ajută la determinarea nivelului de protecție necesar, iar instrumente precum SIL (Safety Integrity Level) și PL (Performance Level) indică dacă soluțiile alese oferă într-adevăr fiabilitatea necesară.

Oamenii fac greșeli – sistemele nu trebuie să o facă

Atât în Europa, cât și în SUA, tehnologia – nu omul – este responsabilă pentru reacția în situații periculoase. Sistemele nu trebuie să eșueze. Și aici intervin soluțiile noastre.

Acționări cu funcții de siguranță – mai rapid, mai simplu, mai sigur

Servoacționările MR-J5 și convertizoarele de frecvență E800 permit implementarea funcțiilor de siguranță direct prin rețea, cu suport pentru protocoale precum CC-Link IE TSN Safety, PROFIsafe, FSoE și CIP Safety.

În cazul servoacționărilor sunt disponibile funcții avansate, precum:

  • STO (Safe Torque Off) – oprirea sigură a cuplului
  • SS1 / SS2 (Safe Stop) – oprire controlată
  • SLS, SOS, SLT – funcții destinate aplicațiilor care necesită supravegherea precisă a mișcării

E800 se concentrează pe funcțiile cel mai frecvent utilizate în cazul convertizoarelor de frecvență – STO, SS1, SLS. În plus, oferă și funcțiile SSM și SBC. Fiecare funcție poate fi implementată prin „Safety I/O” încorporate, cât și prin rețea.

Integrare ușoară cu sistemele existente

Datorită suportului pentru diferite protocoale de siguranță – precum PROFIsafe, CC-Link IE TSN Safety, FSoE sau CIP Safety – acționările noastre pot fi integrate cu ușurință în mediul existent de automatizare.
Asta înseamnă că nu trebuie să înlocuiești controlerul sau să reconstruiești întregul sistem – este suficient să adaugi noile acționări.
Colaborarea cu soluțiile 3rd party
, inclusiv cu „Safety PLC”, oferă flexibilitate totală și permite creșterea nivelului de siguranță fără a interveni în întreaga arhitectură de control.

Automatizare sigură = mai puține cabluri, mai multă claritate

Datorită implementării funcțiilor de siguranță prin rețea, reducem numărul de elemente din circuit, iar cu cât sunt mai puține componente, cu atât riscul de defecțiune este mai mic. Aceasta nu doar salvează spațiu în tabloul de comandă, dar și:

  • mai multă claritate în sistem
  • scalabilitate mai ușoară
  • implementare mai rapidă a modificărilor

Control, diagnosticare și siguranță – toate gestionate printr-o singură rețea comună.

Predicție, nu doar reacție – inteligență artificială în serviciul mentenanței

Siguranța nu înseamnă doar reacție. Înseamnă și predicție. De aceea, tot mai multe companii apelează la diagnosticarea predictivă. Datorită MAISART, tehnologie bazată pe inteligență artificială, servoacționările noastre analizează comportamentul acționării și pot detecta: frecări crescute ale șurubului, rezistențe mecanice sau scăderi ale tensiunii curelei. Informând echipele de mentenanță, care pot acționa înainte de apariția unei defecțiuni grave.

În cazul convertizoarelor de frecvență, oferim funcții similare: senzor de coroziune, monitorizarea condensatorilor, ventilatoarelor, releelor, posibilitatea conectării de senzori de vibrații (ex. FAG SmartCheck). Totul pentru a preveni defecțiunile înainte să apară.

Atenție la detalii – marcajul CE vs. „China Export”

Conformitatea cu reglementările este un subiect adesea ignorat în activitatea zilnică, dar de importanță esențială. De exemplu – marcajul CE. Ar trebui să confirme respectarea standardelor europene de siguranță, dar poate fi ușor confundat cu inscripția „China Export”, care arată aproape identic.

Diferența?
Doar câțiva milimetri între litere. Consecințele? Grave. Pentru că dacă se întâmplă ceva, tu – ca integrator sau utilizator – ești responsabil pentru documentație și conformitate. Este important să ții cont de asta la fiecare import sau implementare de mașină nouă.

Cultura siguranței este esențială

Chiar și cel mai avansat sistem tehnic nu își va îndeplini rolul dacă este ignorat sau utilizat incorect. De aceea, cheia protecției eficiente a mașinilor constă în conștientizarea riscurilor, obiceiuri responsabile, instruirea regulată a angajaților și construirea unei culturi a siguranței în organizație.

Tehnologiile sunt doar un instrument – eficient doar atunci când este proiectat corect și utilizat conștient. Aici vrem să te sprijinim

Mitsubishi Electric oferă nu doar soluții tehnice, ci și suport practic. Vrei să vezi cum funcționează în realitate? Te invităm – la workshopuri, în fabrica ta sau pur și simplu la o discuție.

Siguranța este o investiție care se amortizează întotdeauna.


Articole similare


Subiecte

Servomotoare