MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Digitalistion

Puterea sistemului ICONICS SCADA

10.01.20243 minute de citit

Punctul forte al sistemului ICONICS SCADA constă în arhitectura sa puternică pe 64 de biți și în capacitatea sa de interfațare cu diferite tipuri de dispozitive prin performanța "OPC to the Core". Sistemele SCADA, cum ar fi suita ICONICS, oferă organizațiilor industriale instrumente esențiale pentru analiză, detectarea defecțiunilor și gestionarea energiei, ceea ce duce la optimizarea operațiunilor și la prelungirea duratei de viață a echipamentelor. Cu o interfață intuitivă și caracteristici robuste, cum ar fi gestionarea alarmelor, analiza și redundanța, ICONICS SCADA este soluția ideală pentru piețele de producție, automatizarea proceselor și gestionarea clădirilor.

Ce este SCADA?

Sistemele bazate pe SCADA sunt soluții industriale end-to-end care combină componente hardware și software pentru a colecta, analiza și prezenta date în timp real de la dispozitivele utilizate pentru monitorizarea și gestionarea proceselor industriale. Aceste sisteme joacă un rol esențial permițându-le organizațiilor industriale să își înțeleagă pe deplin operațiunile, astfel încât să poată lua decizii bazate pe date pentru a-și optimiza procesele.

Sistemele SCADA oferă o valoare semnificativă

Scopul principal al sistemelor SCADA este de a permite luarea unor decizii mai bine informate pe baza datelor operaționale colectate. Aceste sisteme permit analiza, detectarea defecțiunilor, notificarea și gestionarea energiei, ceea ce poate avea ca rezultat prelungirea duratei de viață a echipamentelor, reducerea timpilor de nefuncționare, planificarea mai eficientă a întreținerii și optimizarea generală a operațiunilor. Aceasta este o situație avantajoasă pentru toate părțile implicate în procesele industriale. Acum să analizăm mai îndeaproape câtă valoare asigură soluția ICONICS SCADA.

Ce oferă suita ICONICS?

ICONICS Suite se deosebește de alte soluții HMI/SCADA datorită arhitecturii sale puternice pe 64 de biți și a puterii integrate "OPC to the Core", care permite interfațarea cu aproape orice tip de dispozitiv. Această soluție este ușor de instalat, configurat și operat de către utilizatorii finali și oferă interfețe intuitive pentru configurarea automată de către integratorii de sisteme. Combinând un sistem de vizualizare avansat, sigur și disponibil online pentru "Any Glass" cu instrumente robuste de gestionare a alarmelor, analizelor, fluxurilor de lucru, notificărilor și funcționalității de redundanță, soluția noastră SCADA este ideală pentru producție, automatizarea proceselor și gestionarea clădirilor. Din 1986, furnizăm soluții testate și fiabile care își fac treaba în mod eficient.


Articole similare


Subiecte

Digitalistion