MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Recycling

Cum pot fi reduse costurile cu energia în procesele de reciclare?

08.01.20243 minute de citit

Mitsubishi Electric pune un accent deosebit pe sprijinirea dezvoltării durabile a tuturor industriilor. Compania oferă soluții care ajută în diferite etape - de la extragerea materiilor prime, producție și transport până la eliminarea și prelucrarea materiilor prime secundare în vederea reutilizării, pentru a conserva resursele naturale.

Industria reciclării are un rol cheie, deosebit de important în procesul de sustenabilitate, deoarece procesele cu consum intensiv de energie oferă un mare potențial de optimizare cu ajutorul noilor tehnologii. Conservarea resurselor naturale este o prioritate în prezent, astfel încât o proporție din ce în ce mai mare de materii prime trebuie să fie obținută din materii prime secundare. Această metodă consumă mai puțină energie și, prin urmare, este mai ieftină și mai puțin dăunătoare pentru mediu. Prin urmare, se poate presupune că industria de reciclare va rămâne stabilă chiar și în perioadele de scădere a consumului și de stagnare în alte sectoare.

Reciclarea, ca orice altă activitate, trebuie să fie profitabilă. Una dintre cele mai eficiente modalități de îmbunătățire a rentabilității este reducerea costurilor. De preferință acolo unde acestea sunt suportate cel mai mult. Cum arată acest lucru în industria reciclării, unde se consumă cantități mari de energie? O mare parte a costurilor în procesul de reciclare industrială este asociată cu utilizarea mașinilor acționate de motoare electrice puternice: distrugătoare, compresoare, cuptoare cu inducție, transportoare, concasoare și multe altele.

Acest domeniu este strâns legat de activitatea Mitsubishi Electric. Compania cercetează cu succes, de zeci de ani, modalități de reducere a consumului de energie.

Expertiza Mitsubishi Electric, experiența în sprijinirea companiilor din diverse domenii și portofoliul extins de produse pot fi folosite și în industria materiilor prime secundare.

Deosebit de utile sunt soluțiile dovedite pentru:

    • Tehnologia de acționare (convertizoare de frecvență și motoare);
    • Alimentarea cu energie electrică (aparate de comutație de medie tensiune, aparate de comutație de joasă tensiune);
    • Monitorizarea consumului de energie și a calității energiei electrice;Controlere logice programabile (MELSEC);
    • Controlul, monitorizarea și întreținerea echipamentelor de producție (monitoare de suprafață mare, software de vizualizare și SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition);
    • Edge computing (calculatoare industriale MELPIC și software aferent);

    La Mitsubishi Electric, chiar și cele mai elaborate sisteme sunt construite în principal pe baza componentelor din producția proprie. Prin urmare, clienții pot fi siguri că vor primi produse stabile, optimizate și eficiente din punct de vedere energetic. Soluțiile Mitsubishi Electric sunt cuprinzătoare, dar modulare - implementarea lor poate fi graduală, pe măsură ce apar nevoile și se obțin fonduri.

    Costurile sunt reduse prin înlocuirea drive-urilor ineficiente, care necesită multă întreținere și sunt parțial uzate, cu soluții echipate cu funcții avansate de inteligență artificială și convertizoare de frecvență robuste, care aduc rețeaua de acționări și instalația la un nivel tehnologic pregătit pentru viitor. Conectarea în rețea a componentelor instalației oferă posibilitatea de a evalua eficiența energetică a întregului sistem, de a căuta cauzele pierderilor de energie nedorite și de a optimiza consumul de energie. O soluție ușor de implementat, de exemplu, este limitarea cuplului motoarelor la valori optime într-un anumit interval de sarcină.

    Pentru Mitsubishi Electric, fiecare client reprezintă o nouă oportunitate de a crea soluții inovatoare și noi, precum și de a crea și crește valoarea odată cu nevoile în continuă creștere ale cerințelor clienților.


    Articole similare


    Subiecte

    Recycling