MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Producție sub control

Monitorizarea proceselor de producție - economii și eficiență sporită

04.11.20245 minute de citit

Industria prelucrătoare de astăzi este un vârtej constant de schimbări și provocări. Într-un astfel de mediu, monitorizarea eficientă a proceselor de producție devine un instrument indispensabil pentru menținerea continuității proceselor - cheia succesului în afaceri. Pentru a realiza acest lucru, este esențial să se detecteze rapid defecțiunile - o defecțiune la o singură piesă poate determina oprirea întregii linii de producție sau producerea unui lot defect, ceea ce conduce implicit la pierderi financiare.

Monitorizarea proceselor de producție este esențială pentru optimizarea producției, minimizarea riscului de defecțiuni, adaptarea la evoluția nevoilor pieței și asigurarea unei calități excelente a produselor. Este o investiție în viitor și în competitivitate. Ce soluții vă pot ajuta să vă monitorizați eficient procesele de producție? Explorați soluțiile Mitsubishi Electric care se integrează cu utilajele și sistemele dumneavoastră, identificați rapid problemele și analizați cauzele defecțiunilor.

Monitorizarea eficientă a utilajelor cu IQ Monozukuri Process Remote Monitoring

Introduceți tehnologia IoT în producție cu suita noastră de aplicații care vă permite să colectați și să vizualizați date de la mai multe dispozitive, precum și să gestionați colectiv informațiile. Toate datele relevante, cum ar fi starea lucrărilor de producție, jurnalele de funcționare sau alarmele, sunt afișate pe tabloul de bord GOT. Operarea sa este simplă și intuitivă și nu necesită cunoștințe de programare specializate.

Inteligență artificială pentru întreținere

Maisart este o inteligență artificială care sprijină departamentele de întreținere în prezicerea defecțiunilor și planificarea întreținerii componentelor individuale.

Tehnologia se bazează pe învățarea profundă, învățarea prin întărire (un tip de învățare automată AI), analiza big data, prelucrarea cunoștințelor (knowledge processing) și metaeuristica. Sarcina principală a Maisart este de a sprijini departamentele de întreținere în procesul de diagnosticare, deoarece dispozitivele echipate cu această tehnologie se pot autodiagnostica. Am implementat deja tehnologia Maisart în cele mai recente produse ale noastre, cum ar fi roboții industriali MELFA FR, convertoarele de frecvență FR-E800 și servoamplificatoarele MR-J5.

Supravegherea acționărilor de la HMI

Parametrizarea, punerea în funcțiune, diagnosticarea - le puteți avea pe toate într-un singur loc cu GOT Drive, o suită de ecrane pre-construite pentru HMI-urile din seria GOT2000 care se integrează cu multe tipuri de aplicații. Utilizarea GOT Drive elimină necesitatea de a investi în hardware și software suplimentare, permițându-vă să accelerați punerea în funcțiune și depanarea sistemului și să îmbunătățiți întreținerea preventivă (PM).

Detectarea eficientă a cauzelor defecțiunilor

Este important nu numai să găsiți rapid defecțiunea, ci și cauza, astfel încât situații similare să poată fi prevenite în viitor. Echipele de întreținere pot detecta și mai eficient sursa defecțiunilor cu ajutorul soluției Total Maintenance Solution, care combină și sincronizează datele de la PLC-uri, HMI-uri, acționări și camere. În mod important, soluția permite analiza offline, astfel încât accentul poate fi pus pe găsirea cauzei problemei după ce aceasta a fost remediată.

Internetul lucrurilor în compania dumneavoastră

Dacă nu doriți să investiți în servere proprii sau în cloud, avem pentru dvs. pachetul e-F@ctory Starter Package - o soluție la cheie concepută pentru PLC-uri și panouri HMI care vă permite să implementați rapid cele mai populare funcții, cum ar fi calculul OEE, monitorizarea producției sau identificarea factorilor de întrerupere. O serie de instrumente gratuite sunt furnizate ca parte a pachetului, inclusiv un set de indicatori grafici care arată starea curentă a mașinii (așa-numitele tablouri de bord), un contor de produse, un rezumat al mesajelor de eroare și numeroase diagrame.

Sunteți curioși să vedeți cum ar putea funcționa această soluție pentru afacerea dumneavoastră?


Articole similare


Subiecte

Producție sub control