MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better
Înapoi la sumar
Distribuiți prin
Roboți

Producția de tip HMLV - cum o putem automatiza?

27.11.20235 minute de citit

Este profitabilă automatizarea producției de tip HMLV? În caz afirmativ, cum să o implementăm în mod eficient? La prima vedere, producția HMLV pare dificil de automatizat, dar tehnologia ne oferă o mulțime de oportunități în acest sens. Automatizarea bazată pe roboți industriali permite o abordare flexibilă a proceselor de producție, inclusiv a HMLV-urilor.

High mix low volume (HMLV)este un termen care se referă la procesele de fabricație în care se produc diferite produse (variabilitate ridicată) într-un volum redus. Aceasta înseamnă că producția constă în multe produse diferite, de obicei în volume reduse, iar fiecare necesită o abordare individuală a producției și asamblării.

Automatizare bazată pe roboți industriali

    Rolul roboților industriali este de a ușura munca oamenilor în efectuarea celor mai monotone, repetitive și periculoase sarcini. Designul lor le permite să îndeplinească o varietate de sarcini, iar specificația face ca aceste sarcini să fie efectuate mai eficient și mai rapid. Implementarea roboților industriali de la Mitsubishi Electric face posibilă scutirea operatorului de sarcini obositoare. Ca urmare, potențialul angajatului este utilizat în activități care necesită abilități suplimentare.

    Toți roboții industriali pe care Mitsubishi Electric îi are în portofoliu pot fi implementați în procesele de producție de tip HMLV. În funcție de sarcinile atribuite roboților sau de capacitatea de producție (spre exemplu, spațiu), puteți alege dintre următorii roboți:

  • Roboți SCARA cu 4 axe
  • Roboți amorfi cu 6 axe
  • roboți de tip delta
  • sau coboți.

Prehensoare universale

Dacă ați ales deja un robot industrial, atunci este necesar să îl echipați cu "mâini", adică să alegeți dispozitivul de prindere potrivit. Cu ajutorul acestora roboții pot prinde piesele și le pot manipula. În producția de tip HMLV, se dovedesc a fi utile prehensoarele universale, atât pneumatice, cât și electrice. Gama de dispozitive de prindere este foarte bogată, astfel încât alegerea produsului potrivit pentru nevoile sistemului nu va fi o problemă. Pentru a extinde versatilitatea, se pot utiliza schimbătoarele de scule, care permit utilizarea mai multor dispozitive de prindere. O astfel de soluție vă permite să măriți gama de activități de lucru ale robotului.

Sistem de viziune

Robotul este excelent în îndeplinirea sarcinilor preprogramate. Cu toate acestea, dacă vrem ca acesta să fie un luptător universal, trebuie să-l dotăm cu "ochi". Sistemul de viziune permite o abordare adaptivă a captării detaliilor. Utilizatorul nu este dependent de o singură locație de admisie. O cameră 2D sau 3D trimite coordonatele piesei de prelucrat către controlerul robotului, astfel încât robotul știe drumul spre obiect.

Prin alegerea roboților Mitsubishi Electric, orice sistem de viziune existent poate fi implementat fără costuri suplimentare. Roboții Mitsubishi Electric funcționează cu toate tehnologiile de viziune. Tot ce trebuie să faceți este să modificați parametrii unei funcții.

Alimentator universal

Întregul sistem este completat de alimentatorul de piese. Ce ar trebui să aibă un alimentator pentru a satisface cerințele producției HMLV în serie scurtă?

Versatilitate

O necesitate evidentă atunci când vine vorba de un alimentator. Acesta trebuie să fie multifuncțional, adică să acomodeze piese din diferite categorii pe un singur sistem de alimentare.

Simplitate

Combinarea mai multor componente într-un sistem funcțional este deja o sarcină destul de dificilă. Simplitatea soluției asigură că, în cazul unei defecțiuni, reparația nu va dura mult timp și nici nu va fi costisitoare.

Predictibilitate

Utilizatorul trebuie să poată testa performanța și eficiența sistemului. Nu cumpărați un astfel de sistem fără a calcula în prealabil rentabilitatea investiției.

Viteza și fluiditatea schimbării

În cazul producției de serie scurtă, trebuie să se țină seama de faptul că producția poate fi reîncărcată cu o frecvență relativ mare. Dacă utilizatorul va efectua frecvent această activitate, ea trebuie simplificată sau automatizată cât mai mult posibil pentru a economisi bani. Este important să ne amintim că timpul = bani!

Conectarea la rețea

Lumea de astăzi se concentrează în jurul datelor. Prin intermediul acestora poate fi optimizată producția. Este esențial să căutați soluții care să facă acest lucru posibil.

Provocări pentru automatizarea producției HMLV

Provocările pentru automatizarea producției de HMLV de serie scurtă sunt diversitatea producției și volumul redus. Cu toate acestea, este important să fie căutate soluții pe piață pentru automatizarea acestora, deoarece este fezabilă și rentabilă. Roboții industriali sunt o parte esențială a acestui proces.

Roboții industriali Mitsubishi Electric, pot îmbunătăți semnificativ producția HMLV. Datorită funcțiilor lor flexibile și a varietății, aceștia preiau sarcinile monotone, repetitive și consumatoare de timp.

Îi invităm cordial pe cei interesați de automatizarea producției de tip HMLV să ne contacteze. Împreună putem calcula rentabilitatea unei astfel de investiții.


Jacek Smoluch

Robots Product Leader

Jacek.Smoluch@mpl.mee.com


Articole similare


Subiecte

Roboți